Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2022A 各位专家、您好!
我对客户提供的编程电路示例有疑问。
为什么要设置两个100欧姆电阻器? 请告诉我硬件设置点吗?
此外、如果您能向我介绍有关硬件设置的其他材料、我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ryo、
SDQ 线路用于通信和编程。 SDQ 在高电平通信时以3.3V 电压运行、但编程时则变为12V。 在编程期间、如果需要、必须保护 MCU 免受12V 电压的影响。 右侧的100欧姆可限制 流入5.6V 齐纳二极管的电流。 左侧的100欧姆限制了从齐纳钳位电平到 MCU 的电流。 在限制 MCU 电压的同时允许双向数据的其他电路也应该工作。
数据表中介绍了与 BQ2022A 进行通信和设置的相关信息、请参阅 第7.5节。