This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:编程电路示例

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878164/bq2022a-programming-circuit-example

器件型号:BQ2022A

各位专家、您好!

我对客户提供的编程电路示例有疑问。
为什么要设置两个100欧姆电阻器? 请告诉我硬件设置点吗?
此外、如果您能向我介绍有关硬件设置的其他材料、我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    SDQ 线路用于通信和编程。  SDQ 在高电平通信时以3.3V 电压运行、但编程时则变为12V。 在编程期间、如果需要、必须保护 MCU 免受12V 电压的影响。  右侧的100欧姆可限制 流入5.6V 齐纳二极管的电流。  左侧的100欧姆限制了从齐纳钳位电平到 MCU 的电流。   在限制 MCU 电压的同时允许双向数据的其他电路也应该工作。

    数据表中介绍了与 BQ2022A 进行通信和设置的相关信息、请参阅 第7.5节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的评论。

    我了解详细信息。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi