阅读完文档后、我对 efuse 有一些疑问。
- 问题:计算工具中的 I_fastrip 精度公式。 20%的来源是什么。 我在数据表中看不到相关信息。
- 问题:I_fastrip 值的含义。 下面是 TPS25923的图、I_fastrip 值是否意味着 I_OUT 的峰值、I_CLAMP 电流是否为 ISC 电流?
- 我知道下面是 TPS259241测量值、但我也有一个问题、即您为什么要测量 Iout。 由于 Iout 可能受输出电容器能量的影响、因此我认为测量 Iin 是合适的方法。 (Iout 峰值为30A。 我认为这不是通过 MOSFET 的实际电流)
感谢你的帮助。
罗伊