This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:I_fastrip 值

Guru**** 1183550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25923
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878439/tps25923-i_fastrip-value

器件型号:TPS25923

阅读完文档后、我对 efuse 有一些疑问。

  1. 问题:计算工具中的 I_fastrip 精度公式。 20%的来源是什么。 我在数据表中看不到相关信息。
  2. 问题:I_fastrip 值的含义。 下面是 TPS25923的图、I_fastrip 值是否意味着 I_OUT 的峰值、I_CLAMP 电流是否为 ISC 电流?
  3. 我知道下面是 TPS259241测量值、但我也有一个问题、即您为什么要测量 Iout。 由于 Iout 可能受输出电容器能量的影响、因此我认为测量 Iin 是合适的方法。 (Iout 峰值为30A。 我认为这不是通过 MOSFET 的实际电流)

感谢你的帮助。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    1A)考虑到电路配置及其参数容差、从设计中获得20%的变化。

    2a) I_fastrip 是短路保护电路开始工作的阈值... 但由于延迟(内部电路+ FET 关断)、Iout 可能会变得更大...

    IOL 是过载中的钳位电流、ISC 是从短路事件中恢复时的钳位电流

    3A)该测试是使用 OUT Cout 完成的、因此 输出电容器能量不会产生影响。 您在测试波形中看到的是由于2A 中提到的延迟而产生的大电流

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。 下面还有一些问题

    1) TPS25923数据表中是否提到了20%的变化? 因为客户对这20%的变化提出质疑、并认为20%太大、数据表未提供相关信息。

    从2A 开始)我看到了使用具有快速响应的特定比较器的短路保护。 该图显示了峰值电流为30A。 这意味着电子保险丝中的 MOSFET 可以支持30A 峰值电流? 除了延迟因素之外、您还知道为什么会产生如此大的电流? 因为客户不想看到这个结果。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    不保证 I_fastrip 的参数为20%、不需要为.. 因为短路事件会产生远高于 I_fastrip 典型阈值的多倍电流。

    请告知客户、当您进行低阻抗短路时、预期会出现较大的峰值电流(对于任何器件、无论制造商如何)。 该器件支持此类峰值电流、可实现更短的间隔(典型值< 5us)。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    感谢你的帮助