This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:空载时未达到所需的输出电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878498/tps54160-desired-output-voltage-not-reached-at-no-load

器件型号:TPS54160

大家好、

在我的设计中、我使用 TPS54160将4、5V-16V 的输入电压转换为3、3V 输出电压。 负载被转换为3、3V 大约为200mA (微控制器+按钮+ LED)。 如果输入电压低于5、3V 并且我需要启动器件、TPS54160的输出电压不会达到高于2、8-2、9V 的电平(具有巨大的纹波)。 因此负载小于10mA、因为微控制器不会启动。 然后、我需要将电压增加到5、4V 以启动稳压器。 您将找到原理图。

BOOT 和 PH 引脚之间的电容测量电压小于2、1V、因此根据数据表、我假设高侧 FET 处于关闭状态。

我进行了几项修改:

-将 RT 从200k 更改为150k 和100k 以增加频率

-将输入电容增加至33uF

-将 L102的值从10uH 增加到330uH (根据 webench)

-将 EN 引脚连接到不同的分压器值

不幸的是,我没有成功。 现在的问题是、我需要更改什么才能将输入电压降低到4、5V、并且稳压器仍然工作?

提前感谢您的帮助。

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为稍微降低 Cboot (C114)值可能会有所帮助、因为您仍然有一些负载。 如果您想解决此问题、请参阅以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢你的答复。 我将在本文档中进行介绍。

    我将 C114降低到47nF 和10nF、但它会变得更糟。 Vin 处的电压需要增加到5、7V 以上。 因此、我将 C114改回100nF。

    当我将输入电压调整为4、7V (处于复位状态的 mikrocontroller、因此输出端的负载小于5mA)时、输出电压如下所示:

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如数据表所示、波形看起来是合理的、当负载在压降条件下较轻时、输出电压可能会降至(Vin-2.1V)、然后高侧开关可能会再次打开。 因此、您将获得锯齿输出。 如果更改 C114没有帮助、您只需遵循应用手册的建议即可。