大家好、
在我的设计中、我使用 TPS54160将4、5V-16V 的输入电压转换为3、3V 输出电压。 负载被转换为3、3V 大约为200mA (微控制器+按钮+ LED)。 如果输入电压低于5、3V 并且我需要启动器件、TPS54160的输出电压不会达到高于2、8-2、9V 的电平(具有巨大的纹波)。 因此负载小于10mA、因为微控制器不会启动。 然后、我需要将电压增加到5、4V 以启动稳压器。 您将找到原理图。
BOOT 和 PH 引脚之间的电容测量电压小于2、1V、因此根据数据表、我假设高侧 FET 处于关闭状态。
我进行了几项修改:
-将 RT 从200k 更改为150k 和100k 以增加频率
-将输入电容增加至33uF
-将 L102的值从10uH 增加到330uH (根据 webench)
-将 EN 引脚连接到不同的分压器值
不幸的是,我没有成功。 现在的问题是、我需要更改什么才能将输入电压降低到4、5V、并且稳压器仍然工作?
提前感谢您的帮助。
此致、Alexander