请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3600 请确认备用电池模式下的电流消耗。
1)
我想知道 VBAT 模式、VDD = GND 且 VBAT = 3.0V 时的电流消耗。
2)
在数据表的图9中、
VDD 是指 VBAT?
IDD (BAT)是指 I (BAT)吗?
例如、在 VBAT = 3V、TA = 0degC 的条件下、我能读出15μA μ A 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请确认备用电池模式下的电流消耗。
1)
我想知道 VBAT 模式、VDD = GND 且 VBAT = 3.0V 时的电流消耗。
2)
在数据表的图9中、
VDD 是指 VBAT?
IDD (BAT)是指 I (BAT)吗?
例如、在 VBAT = 3V、TA = 0degC 的条件下、我能读出15μA μ A 吗?