This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:TPS3600 I (BAT)

Guru**** 2562830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877775/tps3600-tps3600-i-bat

器件型号:TPS3600

请确认备用电池模式下的电流消耗。

1)

我想知道 VBAT 模式、VDD = GND 且 VBAT = 3.0V 时的电流消耗。

2)
在数据表的图9中、
VDD 是指 VBAT?
IDD (BAT)是指 I (BAT)吗?
例如、在 VBAT = 3V、TA = 0degC 的条件下、我能读出15μA μ A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 1)电池备用模式下的电流消耗最大为8uA、如电气特性中所述。

    2) 2)是的、这大约为15uA。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的回答。
    让我进一步检查一下。
    "电源电流"和"电流消耗" 是否不同?
    我认为它们是相同的。
    电源电流 最大值为40μA μ A、电流消耗最大值为8μA μ A??
    在电池备份模式期间、 VBAT=3V、VDD=GND。  

    谢谢、
    Sy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy、

    是的、您答对了:电源电流=电流消耗。

    对于 VBAT 模式期间 VDD 上的电源电流、最大值为8uA;对于 VBAT 模式期间的电源电流、最大值为40uA

    谢谢、
    Abhinav。