主题中讨论的其他器件:UCD3138
各位专家、您好!
-在 SLUSAP2 A 2012中、《用于隔离电源的 UCD3138高度集成数字控制器数据手册》、第16页。 表中显示了 AFE_GAIN = 3时、"EAN-EAN 误差电压数字分辨率"的范围为0.95mV 至1.2mV。 这是否意味着当前端存在100mV 时、我可能会得到105至83的 ABS_VALUE?
100mV/0.95mV = 105.26
100mV/1.2mV = 83.33
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
-在 SLUSAP2 A 2012中、《用于隔离电源的 UCD3138高度集成数字控制器数据手册》、第16页。 表中显示了 AFE_GAIN = 3时、"EAN-EAN 误差电压数字分辨率"的范围为0.95mV 至1.2mV。 这是否意味着当前端存在100mV 时、我可能会得到105至83的 ABS_VALUE?
100mV/0.95mV = 105.26
100mV/1.2mV = 83.33
感谢你的帮助。
尊敬的 Jack:
简单来说,答案是否定的
但下面是一个更复杂的答案:
此处涉及两种不同类型的分辨率。
无论 AFE 增益设置如何、"绝对值分辨率"均为1.5625mV/位。
这意味着对于100mV、您的绝对 ADC 计数将为100/1.5625 = 64个计数。
然后、您会得到取决于 AFE 设置 的"误差分辨率"、对于 AFE=3、通常为1mV/位。
但是、由于 AFE 增益和其他所有组件都具有容差、因此它实际上可以是0.8mV 或1.2mV/位(容差的+/-20%)。
您不应将此分辨率视为计算输入电压计数的方法。
您应该将此误差分辨率视为在 AFE=3时仍可被 EADC 感应/识别的最小变化。
AFE 设置不会改变模拟输入和数字输出之间的总比率。 但它只是更改了 EADC 的前端灵敏度。
希望这有道理。
此致、