This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:使用 EADC 作为连续 SAR

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877918/ucd3138064-using-eadc-as-continuous-sar

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

各位专家、您好!

 -在 SLUSAP2 A 2012中、《用于隔离电源的 UCD3138高度集成数字控制器数据手册》、第16页。 表中显示了 AFE_GAIN = 3时、"EAN-EAN 误差电压数字分辨率"的范围为0.95mV 至1.2mV。 这是否意味着当前端存在100mV 时、我可能会得到105至83的 ABS_VALUE?

100mV/0.95mV = 105.26

100mV/1.2mV = 83.33

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    简单来说,答案是否定的


    但下面是一个更复杂的答案:

    此处涉及两种不同类型的分辨率。

    无论 AFE 增益设置如何、"绝对值分辨率"均为1.5625mV/位。
    这意味着对于100mV、您的绝对 ADC 计数将为100/1.5625 = 64个计数

    然后、您会得到取决于 AFE 设置 的"误差分辨率"、对于 AFE=3、通常为1mV/位。
    但是、由于 AFE 增益和其他所有组件都具有容差、因此它实际上可以是0.8mV 或1.2mV/位(容差的+/-20%)。

    您不应将此分辨率视为计算输入电压计数的方法。
    您应该将此误差分辨率视为在 AFE=3时仍可被 EADC 感应/识别的最小变化。

    AFE 设置不会改变模拟输入和数字输出之间的总比率。 但它只是更改了 EADC 的前端灵敏度。

    希望这有道理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

     明白了。 非常感谢。