请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212 您好!
我对器件 UCC27212数据表中的信息有一些疑问。
根据第7页的信息、峰值下拉电流的测试条件为:
VLO=12V、此时 VDD=6.8V。
怎么可能?
此外、我们在第5页上提供了一些信息、其中说明输出电压 VLO 和 VHO 的最大值为 VDD+0.3和 VHB+0.3
第12页上有一些信息证明了这种情况。 我们可以看到输出不超过电源电压。