This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212:UCC27212峰值上拉和下拉电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878247/ucc27212-ucc27212-peak-pullup-and-pulldown-currents

器件型号:UCC27212

您好!

我对器件 UCC27212数据表中的信息有一些疑问。

根据第7页的信息、峰值下拉电流的测试条件为:  
VLO=12V、此时 VDD=6.8V。  

怎么可能?

此外、我们在第5页上提供了一些信息、其中说明输出电压 VLO 和 VHO 的最大值为 VDD+0.3和 VHB+0.3

第12页上有一些信息证明了这种情况。 我们可以看到输出不超过电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您关注 UCC27212。 在您的第一条评论中、我认为您肯定发现了测试条件中的一个拼写错误。 正如您建议的那样、它应该指定 VDD=VHB=6.8V 和 VLO=6.8V。 基本上、输出从高峰值开始下降时、可能会出现最高的下拉电流。

    LO 和 HO VDD +0.3V 和 VHB +0.3V 的绝对最大额定值表是指上升沿转换中可能出现的驱动器输出电压、而不是真正的直流条件。

    在直流导通条件下、对于 LO、驱动器输出实际上不能超过 VDD;对于 HO、驱动器输出实际上不能超过 VHB。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、