请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025A 尊敬的支持:
在有源钳位正向拓扑中、通过 LM5025A 等解决方案、是否可以"按需"更改开关频率以适应终端应用的限制? 有哪些限制?
我们似乎可以使用 RT 引脚设置固定频率、例如160Khz、然后使用 SYNC 引脚在160KHz 到500kHz 或更高的范围内进行同步。 是这样吗? 我们还能同步到高达1MHz 吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TISL、
TI 通常建议将 RT 频率编程电阻器放置在靠近 RT 的位置、并确保其与 AGND 引脚的连接良好、而不会有任何电源信号流入该接地端。 这里的风险是、在 RT 引脚上添加任何额外电路来动态调节频率也可能会向系统引入噪声、这可能会导致系统中不必要的频率变化或抖动。
从数据表中可以将器件同步到比其自由运行频率低20%的频率、并且可以在没有限制的情况下同步到更高的频率。
另一个选项是通过将 RT 引脚连接到 REF 并将 SYNC 信号用作主振荡器来禁用 RT 引脚、请参阅第16页的第7.3.8节
此致
Peter