This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:频率同步

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877828/lm5025a-frequency-synchronization

器件型号:LM5025A

尊敬的支持:

在有源钳位正向拓扑中、通过 LM5025A 等解决方案、是否可以"按需"更改开关频率以适应终端应用的限制? 有哪些限制?

我们似乎可以使用 RT 引脚设置固定频率、例如160Khz、然后使用 SYNC 引脚在160KHz 到500kHz 或更高的范围内进行同步。 是这样吗? 我们还能同步到高达1MHz 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    TI 通常建议将 RT 频率编程电阻器放置在靠近 RT 的位置、并确保其与 AGND 引脚的连接良好、而不会有任何电源信号流入该接地端。 这里的风险是、在 RT 引脚上添加任何额外电路来动态调节频率也可能会向系统引入噪声、这可能会导致系统中不必要的频率变化或抖动。

    从数据表中可以将器件同步到比其自由运行频率低20%的频率、并且可以在没有限制的情况下同步到更高的频率。

    另一个选项是通过将 RT 引脚连接到 REF 并将 SYNC 信号用作主振荡器来禁用 RT 引脚、请参阅第16页的第7.3.8节

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的彼得

    感谢您的反馈。

    如果您不介意、我将与您私下联系、以解答其他机密问题。

    此致、