主题中讨论的其他器件: BQ25895
您好!
IMI 向 TPS63070提供大约3.8V 至3.9V 的输入、在负载侧连接 Raspberry PI、 TPS63070经过配置可提供5.5V 的输出电压、在输出端连接了一个串联肖特基二极管、该二极管将电压带到大约5.2V 的任何位置、而对于 Raspberry PI 来说、该电压足够大、 但输出电压不恒定、持续波动至3.5V 至4.3V、Raspberry PI 消耗的负载电流约为0.5A 至0.8A、但根据规格、TPS63070能够在升压模式下提供2A 电流。 但无法确定什么是偶然的错误。