This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:当负载为0.8A 时、TPS63070电压下降

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877486/tps63070-tps63070-voltage-dropping-when-load-is-0-8a

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

IMI 向 TPS63070提供大约3.8V 至3.9V 的输入、在负载侧连接 Raspberry PI、 TPS63070经过配置可提供5.5V 的输出电压、在输出端连接了一个串联肖特基二极管、该二极管将电压带到大约5.2V 的任何位置、而对于 Raspberry PI 来说、该电压足够大、 但输出电压不恒定、持续波动至3.5V 至4.3V、Raspberry PI 消耗的负载电流约为0.5A 至0.8A、但根据规格、TPS63070能够在升压模式下提供2A 电流。 但无法确定什么是偶然的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayla、

    输出电压是否仅在更高的负载下下降、并且在无负载时输出电压为5.5V?  

    您能否向我们展示原理图和 PCB 布局? 此外、请确保电源阻抗不高、并且在更高的负载电流下不会降低输入电压。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    输出电压在负载约为0.6A 时开始下降、输入电压稳定、因为我可以说 TPS63070的输入来自 BQ25895充电器、在这里、我将为两节18650电池并联充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayla、

    您能不能展示原理图和 PCB 布局(仅 TPS63070周围的一个片段就足够了)。 如果接地布线不理想、通常会发生这种压降。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我在连接 PCB 布局时、仅从 PCB 中提取了 TPS63070部分。 提取的副本上只有一些可用的信息、希望您能够对其进行跟踪。 顶部和底部铜是接地网。

    谢谢、

    Shiva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    我看到 PCB 布局有两个问题:

    1. GND 布线应得到显著改善。 您只有一条将 PGND 引脚与输入电容器连接的细线。 请使该输入电容器的 PGND 引脚与 GND 焊盘之间的线路尽可能宽。 此外、如果您有 GND 层、请在输入电容器的 PGND 引脚和 GND 焊盘周围添加通孔。  
    2. 我在 VOUT 引脚附近看不到任何输出陶瓷电容器。 请将足够的陶瓷电容器尽可能靠近 VOUT 引脚放置。 µF 电压降额、您需要至少15 μ F 的有效电容。  

    良好的 PCB 布局对于开关转换器的正常运行至关重要。 我建议您遵循 TPS63070数据表中推荐的 PCB 设计。 此外、以下应用手册提供了开关转换器的通用布局指南、它们也适用于降压/升压转换器:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf

    此致、

    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    我尝试根据建议在穿孔板上组装电路、我将很快向您提供最新信息。

    此外、您能否为 Raspberry PI 等 SBC 提供5V 3A 的最佳升压转换器、以便从平均电压为3.7V 的18650锂离子电池升压。

    谢谢、

    Shiva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    要获得升压转换器的建议、请打开新话题、升压团队的专家将为您提供帮助。

    此致、

    密耳