请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 你(们)好。
我的设计适用于42V 10A 输出、输入范围为60V-90V。
补偿器值:RHF = 100pF 并联到 Rcomp = 18K 和 Ccomp = 2.2nF 串联。
VCCx = 8V
电感值= 10uH
输入电容= 44.2uF
输出电容= 44.2uF
DEMB 输入分辨率= 0r
缓冲器电容= 1uF
缓冲器分辨率= 50R
运行频率 = 350kHz
软启动电容= 10uF
斜坡电容= 1.2nF
UVLO 分辨率= 34k、1k
电流感测分辨率= 7mR
我在无负载的情况下测量13V 输出。 当我添加一个80mA 负载时、芯片短路。
之前、我在 Rcomp = 1Meg 时进行了测试、输出为42V。 如何计算正确的补偿器值?
金伯利