This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:补偿器值

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194504/lm5116-compensator-values

器件型号:LM5116

你(们)好。  

我的设计适用于42V 10A 输出、输入范围为60V-90V。

补偿器值:RHF = 100pF 并联到 Rcomp = 18K 和 Ccomp = 2.2nF 串联。

VCCx = 8V
电感值= 10uH
输入电容= 44.2uF
输出电容= 44.2uF
DEMB 输入分辨率= 0r
缓冲器电容= 1uF
缓冲器分辨率= 50R
运行频率 = 350kHz
软启动电容= 10uF
斜坡电容= 1.2nF
UVLO 分辨率= 34k、1k
电流感测分辨率= 7mR

我在无负载的情况下测量13V 输出。 当我添加一个80mA 负载时、芯片短路。

之前、我在 Rcomp = 1Meg 时进行了测试、输出为42V。 如何计算正确的补偿器值?

金伯利