请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24193 当处于运输模式(REG07[5]=1)时、在连接了带电电池但 VBUS 断开(物理上)的情况下、我们应该考虑哪种电池静态电流?
在数据表中、我注意到最大值为5uA 的情况、具体规定为 V_VBUS < V_UVLO。 则出现最大值为20uA 的情况、指定为"无 VBUS"。 后者听起来更像是 VBUS 与我断开连接、但我必须误解了一些东西、因为在我看来、当 VBUS 断开时、电池静态电流会比低电压(<V_UVLO).)连接时高是没有道理的
谢谢!