请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3843 我们知道1.72的 fosc 方程式是典型值。
如果正确、您能告诉我们最小值和最大值吗?
因此、我们计算出 fosc、即在 RRT=8.2k Ω 且 CRT=2200pF 时为95.3kHz。
但是、实际 fosc 为91kHz (低于计算结果95.3kHz)。
因此,我们想估计化石的变异。
(原因是、我们了解 RRT 和 CRT 有差异。)
此致、
隐藏