This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:关于化石系数等式

Guru**** 2384480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877919/uc3843-about-coefficient-of-fosc-equation

器件型号:UC3843

我们知道1.72的 fosc 方程式是典型值。

如果正确、您能告诉我们最小值和最大值吗?

 

因此、我们计算出 fosc、即在 RRT=8.2k Ω 且 CRT=2200pF 时为95.3kHz。

但是、实际 fosc 为91kHz (低于计算结果95.3kHz)。

因此,我们想估计化石的变异。

(原因是、我们了解 RRT 和 CRT 有差异。)


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    TI 不在上面的公式中提供1.72的最小值和最大值。 但是、如果您查看数据表、您可以在第7页看到、在25°C 时、给出的振荡器频率范围为47kHz 至57Khz、典型值为52kHz、这在设定点周围略高于+/-10%的变化。 RC 为10k 和3.3nF、元件容差不属于此变化范围。

    因此、如果您计算的值为95.3kHz、那么在25°C 的实际工作温度范围内、我预计值将介于85kHz 至105kHz 之间、再加上由 RC 组件本身引起的变化。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏