This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A05 &放大器;TPS7A02用于电池供电设备

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877996/tps7a05-tps7a05-tps7a02-for-battery-powered-device

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A02TPS7A03

尊敬的 Sirs:下午好

同时计划将 TPS7A05和/或 TPS7A02 (3V 版本)系列用于电池产品器件。 该器件还可通过 microUSB 5V 电源(通过实施开关)供电。

如果由电源供电、稳压器是否合适? 是否有人建议不要这样做?

感谢您的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您是否知道应用中的预期电流? 我的问题是总功率耗散和 USB 功率标准。

    此致、

    Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的威尔逊、您好

    感谢您的回复。

    应用的预期电流预计在50-80[mA]之间。

    由电池供电时、最大输入电压将为4.5V

    当由手机充电器供电时、最大输入电压将为5V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    您是否也会将峰值电流视为80mA? 如果是、这些应该可以正常工作!

    我建议使用新型 TPS7A02或 TPS7A03、以实现最低电流消耗。

    此致、

    Wilson