Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02, TPS7A03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A05 主题中讨论的其他器件: TPS7A02、 TPS7A03
尊敬的 Sirs:下午好
同时计划将 TPS7A05和/或 TPS7A02 (3V 版本)系列用于电池产品器件。 该器件还可通过 microUSB 5V 电源(通过实施开关)供电。
如果由电源供电、稳压器是否合适? 是否有人建议不要这样做?
感谢您的建议。
此致、