请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28704 大家好、
我们在设计中使用"UCC28704"来控制变压器的反激式控制。我们为电路板通电、但我们没有获得任何输出电压。如果我们获得初始启动电压、我已经检查了控制器的 HV 引脚、我们得到的是219V、但 测得的反馈电压仅为8V。根据数据表、启动阈值电压为21V。 请告诉我们、控制器进入低阈值电压而不启动 MOSFET 开关操作的所有原因是什么?
我们已经验证了与控制器相关的所有组件、并且所有组件都处于工作状态。