This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:反激式控制器启动问题

Guru**** 2383810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877571/ucc28704-fly-back-controller-start-up-issue

器件型号:UCC28704

大家好、


我们在设计中使用"UCC28704"来控制变压器的反激式控制。我们为电路板通电、但我们没有获得任何输出电压。如果我们获得初始启动电压、我已经检查了控制器的 HV 引脚、我们得到的是219V、但 测得的反馈电压仅为8V。根据数据表、启动阈值电压为21V。 请告诉我们、控制器进入低阈值电压而不启动 MOSFET 开关操作的所有原因是什么?

我们已经验证了与控制器相关的所有组件、并且所有组件都处于工作状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28704没有 HV 引脚。 请在您的应用中输入正确的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此查询!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我关闭这个线程