This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:回顾300W 升压转换器设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193140/lm5175-review-step-up-converter-design-300w

器件型号:LM5175

我想回顾 一下我们基于 LM5175转换器解决方案所做的设计。 它是用于8S LFP 电池组的充电器、可提供28.8V 和10A 电流输出。 输入是输出约为14.2V 的汽车交流发电机。

除了功能原理图和布局审查(以确认可承受汽车环境的可靠设计)外、我们还乐于接受任何可改善运行状况的建议。  

随附 PDF 原理图、Gerber 和 odb++文件。

提前感谢您。  

e2e.ti.com/.../For-review.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您使用 E2E 论坛、对于您的查询、您能否同时告诉我您的设计的 Vin (min、nom&max)?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haroon、  

    当然、它们是:

    VIN_MIN = 13.3V
    VIN_MAX = 16V
    VIN_TYP = 14.2V

    这些值作为注释写入原理图中。  

    如有任何问题、请告诉我!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复、以下是我到目前为止获得的结果:

    - Rs 值似乎太大、因为您的电流限制太低、并且可能在正常运行期间触发、您可以使用我在下面连接的此器件的快速启动计算器对此进行双倍检查。

    -可以通过增大 Rcomp 来改善补偿环路,我建议将其更改为70k 欧姆。

    -除此之外,我没有看到任何奇怪或不同寻常的东西。 在任何情况下、您都应该使用  https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC 上的快速入门工具来完成您的设计

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、  

    谢谢! 让我用快速启动计算器对此进行仔细检查。  

    只是为了确认- 没有布局问题、对吧? 只需确保我们可以获得稳定的工作原型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对于布局、请以 pdf 格式向我发送布局图片、我无法打开光绘文件。

    谢谢你  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请参见附件。
     e2e.ti.com/.../6886.PCB-Prints.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对我来说、是的。

    BR、

    Haroon