主题中讨论的其他器件: LM5170、 LM5170-Q1、 LM5176-Q1
您好!
我最近购买 了 LM5170EVM-BIDIR 来检查是否可以使用它实现电池到电池充电器。 所需的充电电流为30A 和45A。 是否可以将此开发套件用作降压/升压转换器。 如果输入电压在8V 和16V 之间变化、在哪里可以获得14.5V 的输出?
此外、我如何控制输出电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我最近购买 了 LM5170EVM-BIDIR 来检查是否可以使用它实现电池到电池充电器。 所需的充电电流为30A 和45A。 是否可以将此开发套件用作降压/升压转换器。 如果输入电压在8V 和16V 之间变化、在哪里可以获得14.5V 的输出?
此外、我如何控制输出电流?
尊敬的 Kasun:
感谢您的参与。 EVM 只能在一个方向上运行降压、在另一个方向上运行升压。 您的两个电池是否必须共用一个公共接地端?或者它们是两个独立的电池? 我只想看看是否可以使用反相降压/升压、在这种情况下、两个电池不共享同一个接地。
如果它们必须共用同一个接地、那么您可以考虑使用级联 LM5170、如所附的图纸所示。 这样、您只需要创建一个中间轨、例如24V。 该图适用于双向。 如果 您只需要单向、只需简单地将 DIR 设置为升压左转换器和降压转换器。 控制 ISETA 以控制输出电流。
谢谢、
Youhao Xi、应用 Engineeringe2e.ti.com/.../LM5170-for-Buck_2D00_and_2D00_Boost-bidir.pdf