This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR:用作降压/升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170, LM5170-Q1, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877187/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir-using-as-a-buck-boost

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5170-Q1LM5176-Q1

您好!

我最近购买 了 LM5170EVM-BIDIR 来检查是否可以使用它实现电池到电池充电器。 所需的充电电流为30A 和45A。 是否可以将此开发套件用作降压/升压转换器。 如果输入电压在8V 和16V 之间变化、在哪里可以获得14.5V 的输出?

此外、我如何控制输出电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasun:

    感谢您的参与。  EVM 只能在一个方向上运行降压、在另一个方向上运行升压。  您的两个电池是否必须共用一个公共接地端?或者它们是两个独立的电池?  我只想看看是否可以使用反相降压/升压、在这种情况下、两个电池不共享同一个接地。   

    如果它们必须共用同一个接地、那么您可以考虑使用级联 LM5170、如所附的图纸所示。  这样、您只需要创建一个中间轨、例如24V。   该图适用于双向。  如果 您只需要单向、只需简单地将 DIR 设置为升压左转换器和降压转换器。  控制 ISETA 以控制输出电流。

    谢谢、

    Youhao Xi、应用 Engineeringe2e.ti.com/.../LM5170-for-Buck_2D00_and_2D00_Boost-bidir.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的快速响应。 我的应用是为 LED 酸电池充电。 电源可以是主电池或交流发电机。 因此、两个电池共享相同的接地和12v (14.5)电源轨。 根据我在这个论坛上看到的信息、我可能需要使用两个芯片、首先将升压、而其他芯片将降压到14.5。 我是对的吗?

    或者、您是否有任何其他适用于我的应用且支持更高充电电流的解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kasun:

    如果您只需要单向转换、可以考虑使用 Lm5176-Q1四开关降压/升压转换器为电池充电。  对于双向拓扑、我建议使用前面提到的拓扑(使用 LM5170-Q1双向升压和降压)。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢您的建议。