This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:LM73100

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190717/lm73100evm-lm73100

器件型号:LM73100EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2597

大家好、

芯片 LM73100的电流限制是多少?  当浪涌电流高于6A 时、EVM 似乎无法导通。

最棒的

天空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    可能会发生热关断

    您能否共享原理图和负载详细信息以进行检查

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我只需使用 LM73100 EVM 板进行测试。 但我将 R11更改为110k Ω、以避免过压、并且对于负载、该值约为100W (20V/5A)。 目前、我们的浪涌电流约为6.5A。  

    最棒的

    天空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    我将尽早回到这个问题上。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    LM73100器件没有电流限制。 它的最大直流电流额定值为5.5A。 我们将需要调整 cdvdt 电容和输出负载以限制浪涌电流。 输出端的负载是多少? 您能否共享显示 VIN、VOUT 和 IIN 的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    第一张图片显示了不使用 LM73100EVM 时的浪涌电流。 第二幅图 Ch1是使能电压、CH2是 Vout、CH3是 Vdvdt。 看起来它先启动一点、然后关闭。

    最好

    天空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sky:

    请使用增加的 dVdt 电容重复测试。 您可以在5-6位置尝试使用 J2跳线。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、我是这样做的。 它显示了相同的结果。

    最棒的

    天空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    1.您尝试了 EVM 上所有可能的电容器? 您尝试的最大 dVdT 电容是多少?  

    2.输入电压是20V?

    3.您是否也可以为 EVM 的情况探测电流?

    4.您的负载类型是什么? 还有多大程度上类似于有多少负载电容器?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡国

    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190717/lm73100evm-lm73100/4495614 #4495614"]

    1.您尝试了 EVM 上所有可能的电容器? 您尝试的最大 dVdT 电容是多少?  

    2.输入电压是20V?

    3.您是否也可以为 EVM 的情况探测电流?

    4.您的负载类型是什么? 还有多大程度上类似于有多少负载电容器?

    [/报价]

    问题1

    是的、我尝试所有电容值、我还尝试使用 EVM/实现33nF 电容

    2,正确,输入为20V。

    3.我使用电流探头、无法检测到电流。 我不确定原因。

    EVM 输出将安装在直流/直流转换器中。 负载电容约为140uF。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    在实验中、您使用了直流/直流负载、输出电容为140uF。 如果它只有140uF 的输出电容器、则器件可以轻松启动。 直流/直流在这里是否消耗高电流?

    您可以将 LM73100的 PG 引脚连接到直流/直流、这样直流/直流将在 LM73100导通后消耗电流、这样我们就可以在启动期间减轻 LM73100上的应力。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、因为我移除了 EVM 中的 C3电容器。

    那么、我如何将 PG 连接到 DC_DC? 它是否直接将 LM73100EVM 中的 TP9连接到 TP7?

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您的直流/直流可能具有 EN 引脚。 您可以将 TP9连接到该 EN 引脚。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我尝试了。 但结果仍然相同。

    最棒的

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    如果负载电容仅为140uF 且禁用了直流/直流、则器件应加电。 我认为负载电容大于140uF。 我认为您需要尝试使用 TPS2597等电流更高的器件。

    此致

    Kunal Goel