This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22930A:关于使用和 RCP (反向电流保护)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193311/tps22930a-about-usage-and-rcp-reverse-current-protection

器件型号:TPS22930A
主题中讨论的其他器件:TPS2116

大家好、

客户计划使用三个 TPS22930来设计一个电路、以选择三个电源中的任何一个(请参阅随附的)。

由于 TPS22930具有内部 RCP (反向电流保护)、因此在某些情况下、我认为该电路没有问题。
我想提出以下问题。

1) 1) RCP 开启时、Vout 引脚可承受多少反向电压(反向电流)?
2) 2)此使用电路是否有任何预防措施?

此致、

e2e.ti.com/.../TPS22930_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不建议使用此实现方案、因为 TPS22930器件仅在禁用时具有反向电流阻断功能。  这将需要大量的控制逻辑来确保当其中一个负载开关被启用时、其它两个负载开关中的任何一个都不被启用。  

    相反、根据您的负载条件、我们在 TPS2116中提供了集成度更高的解决方案。 我建议使用其中两个串联的电源多路复用器器件在3个不同的电压轨之间进行选择。 此外、您还可以 通过将 MODE 连接到 VIN1来实现优先级开关、并通过 VIN1到 PR1之间的电阻分压器设置适当的阈值。  

    TPS2116产品页面: https://www.ti.com/product/TPS2116

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我当然会考虑您的建议、但我也想考虑是否可以使用 TPS22930。

    如果我可以设计高精度逻辑器件、那么使用该产品是否没有问题?

    例如、当其中一个负载开关被启用时、禁止启用另外两个负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、  

    如果您可以确定一次只启用了一个负载开关(VON>1.1V)、并且其他两个负载开关当然也被禁用(VON<0.6V)、 那么我不明白为什么这三个开关不能用于3个电源之间的多路复用。  

    但是、负载开关电源多路复用配置的缺点是

    • 切换时、您将始终看到反向电流
    • 当没有启用开关时、输出压降会很大
    • 与集成解决方案相比、切换时间会更长。  

    TPS2116等集成解决方案可提供:  

    • 快速切换:T_SW=8us
    • 低 IQ = 1.32uA
    • 低 ISD=50nA
    • 低导通电阻= 40mΩ Ω
    • 热关断  
    • 防止电源过度下降
    • 集成反向电流阻断

    总结负载开关多路复用和电源多路复用之间的反向保护差异:  

    在负载开关中、反向电流必须在一定程度上流动才能触发;对于电源多路复用器反向电流保护、情况也是如此。
    区别在于:
    在负载开关多路复用中、您可以使用反向电流保护在开关期间关闭器件
    在 PMUX 多路复用中、有一个单独的开关电路来处理这些情况、并通过在开启通道之前等待输出降至输入以下来防止电流回流。 因此、您不必依赖反向电流保护来打开和关闭器件。 多路复用器中的转速电流保护仅针对通道开启时的事件提供、旨在导通、但输出由于某些故障原因变为高电平
    总之、
    如果您使用负载开关进行多路复用、则每次在输入之间切换时都会看到反向电流;在电源多路复用器中、您将不会看到反向电流。  

    此致、  

    Elizabeth