Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
主题中讨论的其他器件:TPS2116
大家好、
客户计划使用三个 TPS22930来设计一个电路、以选择三个电源中的任何一个(请参阅随附的)。
由于 TPS22930具有内部 RCP (反向电流保护)、因此在某些情况下、我认为该电路没有问题。
我想提出以下问题。
1) 1) RCP 开启时、Vout 引脚可承受多少反向电压(反向电流)?
2) 2)此使用电路是否有任何预防措施?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
大家好、
客户计划使用三个 TPS22930来设计一个电路、以选择三个电源中的任何一个(请参阅随附的)。
由于 TPS22930具有内部 RCP (反向电流保护)、因此在某些情况下、我认为该电路没有问题。
我想提出以下问题。
1) 1) RCP 开启时、Vout 引脚可承受多少反向电压(反向电流)?
2) 2)此使用电路是否有任何预防措施?
此致、
您好!
我不建议使用此实现方案、因为 TPS22930器件仅在禁用时具有反向电流阻断功能。 这将需要大量的控制逻辑来确保当其中一个负载开关被启用时、其它两个负载开关中的任何一个都不被启用。
相反、根据您的负载条件、我们在 TPS2116中提供了集成度更高的解决方案。 我建议使用其中两个串联的电源多路复用器器件在3个不同的电压轨之间进行选择。 此外、您还可以 通过将 MODE 连接到 VIN1来实现优先级开关、并通过 VIN1到 PR1之间的电阻分压器设置适当的阈值。
TPS2116产品页面: https://www.ti.com/product/TPS2116
此致、
Elizabeth
大家好、Atsushia-San、
如果您可以确定一次只启用了一个负载开关(VON>1.1V)、并且其他两个负载开关当然也被禁用(VON<0.6V)、 那么我不明白为什么这三个开关不能用于3个电源之间的多路复用。
但是、负载开关电源多路复用配置的缺点是
TPS2116等集成解决方案可提供:
总结负载开关多路复用和电源多路复用之间的反向保护差异:
在负载开关中、反向电流必须在一定程度上流动才能触发;对于电源多路复用器反向电流保护、情况也是如此。
区别在于:
在负载开关多路复用中、您可以使用反向电流保护在开关期间关闭器件
在 PMUX 多路复用中、有一个单独的开关电路来处理这些情况、并通过在开启通道之前等待输出降至输入以下来防止电流回流。 因此、您不必依赖反向电流保护来打开和关闭器件。 多路复用器中的转速电流保护仅针对通道开启时的事件提供、旨在导通、但输出由于某些故障原因变为高电平
总之、
如果您使用负载开关进行多路复用、则每次在输入之间切换时都会看到反向电流;在电源多路复用器中、您将不会看到反向电流。
此致、
Elizabeth