This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:看门狗的 WDO 输出信号的延迟时间

Guru**** 2504665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189608/ucc2946-delay-time-of-wdo-output-signal-of-watchdog

器件型号:UCC2946

您好!
使用看门狗复位后、您能告诉我 WDI 引脚上的边沿信号输入和 WDO 引脚的高电平信号输出之间的延迟吗? 我想知道平均延迟时间和最大延迟时间。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshihiro:

    感谢您的问题、只是为了澄清问题、您要求的是下图中突出显示的时序?

    对于该部分、时序 行为如下所述。

    唯一预期的延迟是传播延迟、应为120μs μ s。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您快速回复。

    您正在请求下图中突出显示的时序?
    ->不、感觉有点不同。

    我想知道从红色圈边沿信号的输入到 WDI 的时间、到 WDO 的蓝色圈边沿信号的输出的时间。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 这张图还没有很晚。 我们将发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我没有收到对我的询问的答复。

    您能回答我之前所说的问题吗?

    我想知道从红色圈边沿信号的输入到 WDI 的时间、到 WDO 的蓝色圈边沿信号的输出的时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshihiro:

    只是为了澄清、您希望在 WDO 被置为无效后、WDI 上有时间输入一个边沿吗?

    您所需的时间取决于 WP 引脚上电容器的放电时间加上另30%的缓冲器。

    Jesse