This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BATOVP 功能

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877459/bq25703a-about-batovp-function

器件型号:BQ25703A

您好!

能不能告诉我 BATOVP?

1.这种保护是否自动重试?

是否有寄存器来确认 BATOVP 是否正常工作?
  客户需要一个标志来确认 BATOVP 是否正常工作。

此致、
Yusuke
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    BATOVP 将禁用转换器。 当电池电压降至 BATOVP 阈值以下回到正常区域时、转换器将重新启用、充电也会重新启用。  

    没有寄存器来标记 BATOVP 是否已被触发。 您也可以使用独立比较器通过电阻分压器监测电池电压、并在电池高于所需 BATOVP 阈值时触发。  

    此致、

    Joel H