This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:如果连接到 GaNFET (EPC2001C)、如何缩短上升时间(TR)

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876934/lmg1020-how-to-improve-rise-time-tr-if-connected-to-a-ganfet-epc2001c

器件型号:LMG1020

尊敬的 TI E2E 团队:  

请在 records.e2e.ti.com/.../how-to-improve-Tr.pdf 上查找我的测试

我想知道当 LMG1020连接到 GaNFET 时如何获得400PS TR?

如果 LMG1020之后没有负载、我可以获得400PS TR、但如果连接到 GaNFET (EPC2001C)、上升时间变化太差。  
我尝试过不同的 R1,R2包括0r、2R、10R,但都不起作用。
我有两个评估板、一个是 EPC9126、另一个是由我们自己制作的。 所有电路板都具有相同的结果。

我通过高速 PD 监控激光输出、并得到 TR = 3ns 的短脉冲。
我想将激光的 TR 减少到1ns 以下。
我想、如果 GaNFET 的触发信号 TR 约为3ns、我就无法得到小于3ns 的激光短脉冲 TR。


当 LMG1020连接到 GaNFET 时、请提供一些有关减少激光 TR 的建议。
谢谢你。
此致、
天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianlei:

    感谢您深入了解 lmg1020。

    感谢您共享调试信息。

    如果两个评估板上都出现问题、则可能是激光负载导致 tr 较长。

    您使用的是什么激光器? 激光导线的长度是多少? 对于低电感电源环路、它们应尽可能短。 1英寸已经很长了。 20nH 的电源环路电感得到增益。 1nH 是激光雷达的目标。

    由于寄生源电感阻止 GaN 关断、这可能会导致较长的下降时间。

    上升时间较长可能是由类似的影响造成的。

    您能否使用 SMD 激光二极管实现1ns tr?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您重放。

    我使用1W VCSEL、其封装为3mmx3mm。  

    激光引线非常短。 当我们对驱动器板进行设计时、我们会将激光、放电电电容器、EPC2001C 和 LMG1020塑离尽可能近。  

    对于 EPC9126评估板、我认为它也应该遵循设计规则。 因此、两个电路板都应具有短引线。  

    现在、我不关注激光的上升/下降时间。 我将重点介绍 LMG1920在有负载时的上升/下降时间。  

    同样、如果 LMG1020剂量没有负载、但在焊接 GaNFET (EPC2001C)时 LMG1020的上升时间变为3ns、我可以获得400ps 的上升时间。

    我还做了以下实验、但不会改变任何东西。 我想我所说的长上升时间是由 GaNFet 之后的激光或电路布局引起的。  

    1.使用或不使用激光。

    2.打开或关闭激光更换电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianlei:

    感谢您的详细更新。

    您能否确认从1020输出到 GaN 栅极的栅极电阻?

    3ns 的上升时间可能意味着一个10欧姆的栅极电阻器。

    0欧姆可用于实现400PS tr、因为长时间的振荡和热性能正常。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢你的答复。

    如果 LMG1020中没有 GaNFET、则尽管存在0欧姆、2欧姆或10欧姆、但 I 测得的上升时间为400ps。

    3ns 上升时间是在 栅极电阻之后测量 GaNFET (EPC2001C)时测试点晶圆0 Ω 或2 Ω 栅极电阻。  

    我的要点是 GaNFET 会影响 LMG1920的上升时间、原因可能是 GaNFET 的电容器或 LMG1020驱动电流太小。  

    天列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianlei:

    感谢您的更新、

    您能否确认 GaN 和 LMG1020未受损?

    新的 GaN 和1020焊接后会发生同样的情况吗?

    您能否分享您的原理图和布局以便我了解从1020输出到 GaN 栅极的情况?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我确认 GaN 和 LMG1020未损坏。  

    我测试了几个我的板和一个 EPC 评估板:EPC9126、结果相同。  

    随函附上 EPC9126的文件。  

    我可以给您发送电子邮件、并单独向您发送我们的设计文件吗?

    谢谢。  e2e.ti.com/.../EPC9126xx_5F00_qsg_2D00_rev3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianlei:

    感谢您的更新、

    我们将通过私人消息继续此主题。 如果需要、我可以使用分辨率更新这个 e2e 线程。

    谢谢、