主题中讨论的其他器件: LM317
您好!
我们正在考虑将 LM317A 用于需要随时间推移和温度变化保持2.5%高输出电压精度的应用。
我们的应用是30V -> 24V、输入电压范围和输出电压负载变化非常小(Iout = 10mA)、我计划使用0.1%反馈电阻器来实现反馈精度。
在数据表中,我看到两个主要的精度参数是:
负载调节(1%)
长期稳定性(1%)
我的问题是:
对于负载调节,它是否考虑了 Iadj 的变化? 我们能否在 ADJ 输入之前使用缓冲器改进该参数?
长期稳定性是否考虑了负载调节、或者我是否应该将这两个参数相加以实现全局精度?
长期稳定性是否比1000小时后的1%差?
最后、LM317A 是我们应用的最佳线性稳压器、还是您有更精确的器件来满足我们的 Vin/Vout Iout 需求?
感谢您的支持。
Adrien