This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:随时间推移和温度变化的总精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194302/lm317a-total-accuracy-over-time-and-temperature

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我们正在考虑将 LM317A 用于需要随时间推移和温度变化保持2.5%高输出电压精度的应用。  

我们的应用是30V -> 24V、输入电压范围和输出电压负载变化非常小(Iout = 10mA)、我计划使用0.1%反馈电阻器来实现反馈精度。

在数据表中,我看到两个主要的精度参数是:

负载调节(1%)

长期稳定性(1%)

我的问题是:

对于负载调节,它是否考虑了 Iadj 的变化? 我们能否在 ADJ 输入之前使用缓冲器改进该参数?

长期稳定性是否考虑了负载调节、或者我是否应该将这两个参数相加以实现全局精度?

长期稳定性是否比1000小时后的1%差?

最后、LM317A 是我们应用的最佳线性稳压器、还是您有更精确的器件来满足我们的 Vin/Vout Iout 需求?

感谢您的支持。

Adrien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    如果您需要+/- 2.5%的容差、我可能会改用另一种解决方案。  LM317是大约50年前首次设计的、虽然它仍然是一款出色的通用线性稳压器、但它不适合于诸如+/-2.5%的现代严格容差。  LM317数据表中的不同组件具有不同的值、可根据您的条件更改容差。  在整个温度范围内、VREF 本身为+/- 2%。  长期稳定性可增加0.3%(典型值)或1%(最大值)。  负载调节和线路调节与此隔离、并且仍可提高此容差。  反馈电阻器也会略微增大容差。  您将看到直流容差、最大值、大约为+/- 3-4%、这不包括线路或负载上的任何瞬变。

    长期稳定性是电压基准的常见规格、但不是 LDO 的标准行业规格。 设计、制造和测试电压基准以最大限度地减少长期漂移、但只要输出保持在精度规格内、这很少是 LDO 的关键规格。 话虽如此、任何电压基准在通电的前几个小时内通常会发生变化。 即使对于精密电压基准,从第一次通电开始,电压稳定所需的时间也在100小时到1000小时之间(请参阅下面的电压基准示例图),并且 LDO 的内部基准的运行方式也是类似的。  

    现代 LDO 中的大多数直流容差都包含在基准电压中(其余部分位于误差放大器的失调电压中、通常为单位 mV)。  在这种情况下、我通常建议将精密基准连接到跟踪 LDO (TPS7B4253、误差最大值仅为+/- 4mV)。  "跟踪 LDO"只是 LDO 的一个花式术语、其中基准电压是从外部施加的、因此您可以附加一个精密基准。  借助 TPS7B4253等现代 LDO、您将获得现代保护功能和成本显著降低的设计解决方案(与小型低成本陶瓷电容器相比、旧款 LM317设计需要大型铝电解电容器或干钽电容器来实现稳定性)。 如果不存在24V 精密基准、TPS7B4253可方便地为反馈电阻器提供 FB 引脚、因此我们可以使用容差为0.1%的电阻器来设置 Vout。  因此 Vref = 8V、Rtop = 2k、Rbottom = 1k、并且由偏移电压引起的最大误差为+/- 4mV *增益= 3 =+/- 12mV、或仅为 Vout = 24的0.05%。  如果您选择精度基准、例如0.5%、则最大直流误差为0.55%。  精密基准数据表可以列出长期稳定性、并且当 Vref 占主导地位时、您可以看到即使您需要一些瞬态性能、也能轻松满足2.5%的容差。

    请告诉我、如果您希望继续执行此操作、我们可以在电压基准团队中环路以获得建议的精密基准。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答。

    我将检查该解决方案