This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:设计审查

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191194/tps63060-design-review

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件:TPS63000

大家好、

我决定在 我的设计中更改 TPS63060的 TPS63000。 我相信它对我的应用可能更强大。 那么、您能评论一下我的设计吗? 请参阅以下条件和设计。  

输入电压:3.0V - 4.2 (1节锂离子电池)和5V USB

输出电压:3.3V @ 600mA/1A 峰值电流  

省电模式使能。

 

原理图:

3D

PCB 顶部:

  

PCB 底部:  

  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利马、

    我认为原理图和布局都设计得很好、我没有更好的想法。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、


    感谢您的回复。   

    您知道我如何估算该电路的效率吗? 我在数据表中找不到有关 Vout = 3.3的信息。  


    此致。
    Rene。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 利马、

    我进行了一些基准测试、结果如下所示。

    Vin=3V Vout=3.3 Iout=600mA Eff=86%

    Vin=4.2V Vout=3.3 Iout=600mA Eff=93%

    Vin=5V Vout=3.3 Iout=600mA Eff=92.9%

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 利马、

    不用客气、如果没有其他问题、我将关闭此主题、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气