请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63060 主题中讨论的其他器件:TPS63000、
大家好、
我决定在 我的设计中更改 TPS63060的 TPS63000。 我相信它对我的应用可能更强大。 那么、您能评论一下我的设计吗? 请参阅以下条件和设计。
输入电压:3.0V - 4.2 (1节锂离子电池)和5V USB
输出电压:3.3V @ 600mA/1A 峰值电流
省电模式使能。
原理图:

3D

PCB 顶部:

PCB 底部:
谢谢!