主题中讨论的其他器件: TL431、 PMP、 TLV803
主席先生,
参考:、设计编号 PMP30882、 我们正在使用 TI 的 UCC28810 (LED 照明电源控制器)设计24V/2A 电源。
我们能够在空载时生成24V 稳压直流输出、输入范围为 Vac 135V - 280V。
我们面临以下问题、因此需要您的支持。
1、即使在800mA 负载下、输出电压也会在16 - 20Vdc 之间下降并开始波动。
2.开关 MOSFET (IPD70R360P7S)发热较多、并在一分钟内熔断。
输入电压为135Vac 时、输出电压出现、而不是90Vac 时的输出电压。
如果能及早作出反应,将是非常感谢的。
谢谢、
Subham