This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:电源管理论坛

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, TL431, ATL431, TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162130/ucc28810-power-management-forum

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: TL431PMPTLV803

主席先生,  

  参考:、设计编号 PMP30882、 我们正在使用 TI 的 UCC28810 (LED 照明电源控制器)设计24V/2A 电源。  

我们能够在空载时生成24V 稳压直流输出、输入范围为 Vac 135V - 280V。  

我们面临以下问题、因此需要您的支持。

1、即使在800mA 负载下、输出电压也会在16 - 20Vdc 之间下降并开始波动。  

2.开关 MOSFET (IPD70R360P7S)发热较多、并在一分钟内熔断。

输入电压为135Vac 时、输出电压出现、而不是90Vac 时的输出电压。

如果能及早作出反应,将是非常感谢的。  

谢谢、

Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

          我通过 将电流感应电阻 ∼10%、然后再降低20%来观察各种负载下的输出电压、但它对输出电压没有影响

    a)然后、我将 R26减小到610欧姆、并将电流感应电阻器恢复为原始值。 以下是观察结果和波形:-

    序号 交流输入 输出电压(V) 输出电流(A)
    1 230V 24.23. 0
    2. 230V 24.22. 0.835
    3. 230V 24.18. 1.545
    4. 230V 23.94. 2.153.
    5. 230V 23.42. 2.615

    b) Ch1- EA OUT

    R26-610 Ω

    b 1) 空载

    B2)负载835 mA

    B3)负载1.54A

    B4)负载2.15A

    B5)负载2.61A

    C)最后、我还在 TL 431的基准和 K 引脚上观察到了波形。 请在下面找到波形:-

    CH1-参考引脚 TL431

    CH2- K 引脚 TL431

    C1)空载

     

    C2)负载835mA

    C3)负载1.54A

    C4)负载2.15A

    C5)负载2.61A

    此致

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

            在继续我之前的问题之前、我还需要您对以下 HV 切断电路的支持。

    您可以观察到我已经将电路与我的现有电路集成。 输入来自 Vin 电路的整流器部分(二极管 D6和 D7)。

    我已连接分压器(Res.R11)与 VDD 之间的截止电路。

    以下电路用于通过 TLV803EA26DBZ 实现低压切断、已经过试用和测试。 请查看并提出一些有价值的反馈。

    请告知、这是否会导致电路中的任何操作问题。

    此致

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subham,感谢您提供更多信息。

    使用5ms/div 波形、我可以看到、我将其误认为"不稳定性"只是 PFC 调节提供的输入波形的反射。 它在更高的功率下会出现一定程度的失真、但与预期的情况相对。  

    我确实注意到您的法规似乎有所改进。 从空载到满载的压降为3.3%、这是非常合理的。 您需要什么稳压规格?

    也就是说、我正在寻找其他可能导致输出下降的区域、这与高负载时的情况相同。

    • 布局、尤其是靠近输出的布局并不是最佳的。 除了无法实现最佳性能外、很难准确地判断它将如何影响最终调节。 如果您需要比我们通过组件调整所能实现的性能更好的性能、您可能需要解决布局问题。

    • R6似乎  是一个相当大的轴向引线电阻器。 这将导致我们尝试钳制的变压器绕组上的电感增加。 我认为您应该移除该电阻器并在引脚1至2之间放置一根短总线。 二极管应提供足够的钳位。

    • D15靠近电感器和功率 FET、因此可能会发热。 这种加热会导致额定电压下降。 如果压降超过 TL431 2.5V 基准电压:24V-2.5V = 21.5V、则会干扰输出调节。  查看 此器件的数据表、 并验证它在 100°C 及以上时是否能够提供足够的击穿电压。

    这就是我目前所拥有的一切。 请告诉我您对 R6和 D15的调查结果。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    我没有机会看一下这个。 我认为 将此主题放入新的 E2E 主题将会更容易管理。 我想继续讨论调节和效率问题。 因此、如果问题不大、请提交一个新的 E2E 问题并提供相关信息。 我仍然会来,所以不会失去连续性。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     a) 我移除了电阻 R6并将其引脚1和2短接。 以下是观察到的读数:-

    序号 交流输入 输入功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 效率(%)
    1 230V 0.46. 24.28. 0
    2. 230V 21.65 24.28. 0.794 89.04535797
    3. 230V 40.50 24.13. 1.491. 88.83414815
    4. 230V 59.04 24.00 2.096 85.20325203
    5. 230V 75.34. 23.54. 2.54. 79.36235731.

    正如您所看到的, 调节  几乎与我们在 R6中观察到的相同。 但面临的问题是、满负载为2.6A、2-3分钟后、输入功率开始快速增加。 当它达到80W 时、我必须关闭电源。

    B)之后、我尝试将 R6值减小到10Ohm /2W、但观察到相同的结果。 输入功率开始在几分钟内以满载运行。 其读数如下:-

    序号 交流输入 输入功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 效率(%)
    1 230V 0.47. 24.29. 0
    2. 230V 21.31. 24.27. 0.784 89.28991084
    3. 230V 40.56. 24.24. 1.469 87.79230769
    4. 230V 58.04 24.02 2.084 86.24686423
    5. 230V 75.00 23.61. 2.45 77.126

    因此、我将 R6恢复为22OHM /2W。

    c)根据 您之前的建议、最后我将输出整流器二极管 D3替换为肖特基二极管 MBRF20200CT (安装在散热器上)。 以下是观察到的读数:-

    序号 交流输入 输入功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 效率(%)
    1 230V 0.48. 24.30. 0
    2. 230V 21.15. 24.28. 0.8. 91.8392435
    3. 230V 40.54. 24.26. 1.5 89.76319684.
    4. 230V 59.22. 24.09 2.26. 91.93414387
    5. 230V 73.80 23.48. 2.74. 87.17506775

    可以观察到、输出调节有明显的改进、效率也有了提高。 在读取 No 5 (2.74 A)时、观察到输入功率不足的问题、但我想这是因为电源的过载超出了其额定功率。 无论如何、这远远超过了我的所需输出功率、因此我认为这是可以接受的。

    现在,我正面临以下问题,我需要您的支持:

    1) 1) 当我在2.26 A 负载下以 O/p 24.09V 测试电源时 、5分钟后、元件上观察到以下温度:-

    Q4 (NTD360N80S3Z)-- 110C

    二极管 D3 (MBRF20200CT)-- 67C

    变压器 T1            -- 64°C

    我关闭了电源、因为我不想熔断 MOSFET。

    2)  2) I 还观察到电阻 R6 (22 Ω)和二极管 D2 (MURAT160T3G)也会发热很多。   

    请提供建议。

    此致

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subham、

    我建议您移除 R6。 它可能会产生电感尖峰、 这些尖峰会通过 Q4 (增加发热问题并可能损坏它)。

    D2将变热、我认为您可以做的事情不多。

    5分钟后第4季度的110°C 似乎并不非凡。 但是、正如我先前建议的降低 Q4上的温度一样、我会站起来解决 Q4并添加散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    希望你们做得好、

    我们正在检查 LED 负载上的输出纹波、并希望与您共享数据。

    请告诉我们以下观察结果是否符合预期。

    如果纹波太大、请建议我们如何减少纹波。

    我们观察到53W 负载下的纹波峰峰值为2V、34W 负载下的纹波为1.6V、17W 负载下的纹波为1.4V。

    with 60W Load

    谢谢、

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    输出纹波应 与输出电容的增加成正比下降。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

       新年快乐!

    我已经在 ∼50W 上测试了电源电路、以下是读数:-

    交流输入 输入功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率 效率(%)
    222V 58.26. 24.18. 2.062 49.6942 85.58043254

    我还将与您分享捕获的热像。 我希望将效率提高90%以上、因此请建议如何优化组件的发热以及电路板需要进行的其他改进。

    请注意、使用的 MOSFET 是 NTD360N80S3Z 和输出二极管  MBR F20200CT。(由于我的新电路板正在生产中、因此我已在 现有 SMD 焊盘的散热器上安装了二极管。)

    以下是供您参考的电路板图像:-

     

    另请参见此处、在49.690W 负载下运行10分钟后在 不同热点拍摄的热感图像:-

    环境温度:40°C

    输出二极管 D3 (温度:83.8C)

    2. TVS 二极管 D2 (温度 152C)

    电阻 R6 (温度136C)

    尽管您建议移除 R6、但移除 R6并将其引脚1和2短接后、电路板效率降低2%、因此我将其重新连接。

    变压器(温度81.4C)

    5. MOSFET Q4 (温度 128°C)

    我 之前观察到、MOSFET 的温度一直在上升、直到它熔断、因此我必须在10分钟后关闭电源。

    请提供建议、需要改进的地方。

    此致

    Subham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    我必须对我的答复拖延表示歉意。 你是最后一篇文章出现在我冬季休息两周之前。 到目前为止、您的新开发板似乎已经上市。 您是否有要共享的新数据和图像?

    此致、
    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、您好、上一次通信已经过去了一个多月了、因此我假设您的问题已经解决、因此我将关闭此主题。

    如果您 需要进一步的帮助、请打开新的 E2E 主题。