This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780引导问题

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-021, UCC24612, ATL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933113/ucc28780-ucc28780-boot-issue

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC24612ATL431

你(们)好,先生

我 使用 UCC28780作为交流/直流模块、变压器规格如下

 NPRI=16T、Nsec=2T、Naux=4T、LP=100uH

但 输出不稳定、您能帮助检查该振幅吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您能不能帮助提供变压器规格和反馈电阻器

    通用输入

    5V 输出/20A

    请提供建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    您提供的原理图模糊、难以读取许多参数。
    但是、输出状态为5V/10A、次级绕组与辅助绕组的匝数比为2:4、这会在初级侧的 VDD_pri 轨上施加~10V 的电压。

    该电压不足以维持运行。
    我建议采用1:3比率、以在 VDD_pri 上获得至少15V 的电压。

    我建议您使用 UCC28780 Excel 设计工具计算此设计以及5V/20A 设计的参数。 https://www.ti.com/lit/zip/sluc664
    该工具提供电感和匝数比、但无法为每个绕组提供实际匝数、因为这取决于您选择的磁芯尺寸。
    大多数设计人员根据其特定的封装要求选择磁芯形状和尺寸、因此我们无法预测  该工具中的所有各种选择。

     由于原理图显示了初级侧的硅 MOSFET、我建议使用 UCC24612-2 SR 控制器、该控制器具有更适合 Si 功率级的时序。  原理图似乎列出了更适合基于 GaN 的功率级的 UCC24612-1器件。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给您发送 schmatic、您可以分享您的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如有可能、请以 PDF 格式将原理图发送至 ulrich_goerke@ti.com

    此外、请包含完整的 UCC28780 Excel 设计工具、以便我可以查看您的设计目标。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Ulrich 指出 ,变压器辅助绕组的匝数 不足以使 VDD 电压高于10V VDD_OFF。 您遇到的问题是在原始变压器上进行测试,还是更改了匝数比?

    BTW:对于5V/10A 输出、NPSA =16:2:4和16:1:3 都不是一个好选择、我建议您从 32:2:6开始。  

    有一个应用手册可以帮助您调试启动问题,如果出现其他保护,请按照来检查电路板上发生的情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich & Jaden、您好

    将 UCC28780EVM-021 EVK 上的变压器替换为 NPS=32:2:6且 LP=110uH、将次级侧上 UCC24612的 VDD 连接到5V 输出、R24和 R26=100K、但5V 输出电压不稳定、请帮助您进行检查。
    谢谢

    连接初级侧的工作波形
    CH1:VDD_pri
    通道2:PWML
    通道3:与
    Ch4:Vswn1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

     

    您遇到的启动问题来自过压保护(OVP)关断。 这种类型的故障将在大约1.5秒的延迟后自动重试、如第一个屏幕截图中所示。

    增大的 VS 峰值电压表示 OVP 达到4.5V OVP 阈值。
    启动 OVP 的原因是开环反馈路径。

    仅更改变压器和 R24和 R26不足以使修订的 EVM 正常工作。
    ATL431偏置组件的尺寸适用于20V 输出、当仅在5V 电压下运行时、这些组件不能为并联稳压器提供足够的电流。

     

    具体而言、还需要降低 R11和 R13以提供足够的电流来运行并联稳压器 U2和光耦合器 U1。 快速估算的方法是将其值除以因子4:因此 R13变为~8.2K、R11变为~2.7K。

    这应该解决静态偏置和调节问题、但 C22 R8、C27、C28和 R27的动态补偿值也需要根据新的调节电平和瞬态响应进行调整。 这些并不是很容易估算、因此我建议使用 Excel 设计工具来确定建议值。  

    您的原理图与 EVM 的原理图非常匹配、但您使用的工具副本的值与电路板上的值不同。 此外、一些用户选择的值与建议值相差很远。

    例如、该工具建议电流感测电阻为0.18 Ω、而电路板显示0.227R (R18-21)。 较高的 R 值将阻止您实现全功率。

     

    SR 控制器 U3可从5V 输出进行偏置、但对于所涉及的高输出电流、栅极驱动将不会很强、SR FET 将不会像您预期的那样高效。 如果未使用辅助绕组、UCC24612数据表的图15显示了另一种偏置方法、以实现更强大的栅极驱动。

     

    注意:在上面显示的波形中、CH2为 PWMH、而不是 PWML。

     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我会尽快调整、以确认是否可以正常启动
    C22、R8、C27、C28、R27是否有任何推荐值?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Johnny、

    完全填充 Excel 计算器工具后、工具会生成 C22、R8和 C28值(Cdiff、Rdiff 和 CInt)。
    R27此时未编程。  我建议将其保持 为零(0r)、直到实现正常开关操作、然后稍后再进行微调。
    我想您现在可以保持 C27 = 3.3pF、并在实现正常运行后稍后进行微调。

    此致、

    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ulrich

    填写 Excel 计算器并参考计算结果后、替换器件值为 R29=56K、R14=20K、R18~21=0.18R、RDM =150K、R11=2.7K、 R13=8.3K、但输出电压仍然不稳定。 请帮助检查问题。
    谢谢

    连接初级侧的工作波形
    CH1:PWML
    通道2:与
    通道3:FB
    CH4:Vsw (Q4漏极)

    e2e.ti.com/.../UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_Rev.-C_2900_-SLUC664C_2D00_1008.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    从绿色波形(VSW)可以看出、高侧 MOSFET (Q3?) 导通时间过长、并允许钳位电容器中的所有电荷振铃。  请检查 PWMH 信号。  如果该电阻器的电压大约 为100us、则检查 RDM 电阻器的值。  这可能不正确。

    此致、
    Ulrich    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ulrich

    在某种情况下、将示波器探头放在 VS 引脚上、输出可能稳定、但从 VS 引脚上拆下探头后、输出不稳定。 我应该注意什么?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    UCC28780控制器感测 VS 输入端 AUX 波形的 dv/dt、以确定 PWML 和 PWMH 信号的时序。  
    通常情况下、VS 引脚上不应引入任何电容、因为接地的电容会减慢 dv/dt 并使时序失真。

    在您的情况下、添加示波器探头会增加 GND 的电容并改善运行。  这向我表明、从 VS 到 VAUX (在上部 VS 分压电阻器上)的电容过高。  向 GND 添加一些电容往往会抵消上电容。  

    我建议在 VS 和 GND 之间放置一个小型 SMD 电容器、可能为2~3pF、并查看运行是否变得更加稳定。 如果效果更好一点、则添加更多的电容器。
    如今、典型的探头 具有大约8~12pF 的电容、这是一个很大的问题。  我不建议在 VS 中添加这么多、但您确实得到了探头的改进、因此不能忽略它。

    如果几个 pF 电容接地可以解决稳定性问题、则继续进一步调试原型。  但是、我建议重新布局 PCB、以最大限度地减小 VS 上的所有电容。 请严格遵循数据表中的 PCB 布局指南和建议。  不仅对于 VS、对于其他引脚也是如此。    

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ulrich

    我遇到了一些问题、请帮助
    谢谢

    当负载为0A 时、输出电压过高、需要增加大约10mA 的负载、输出将稳定在5V、变压器设置 NPSA=32:2:5且 LP=110uH。
    2.输出的低频为1KHz,调整 C22和 R8后不会改善输出,请参阅随附的图1和图2。
    3.当输出电流超过2.4A 时,保护将在1.5秒内激活并复位,CS 和 VS 未发现异常,请参阅随附的图3。

    图1.
    通道1:输出电压

    图2.
    CH1:PWML
    通道2:FB

    图3
    CH1:PWML
    通道2:CS
    Ch4:VSW