This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:设计审查

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933307/lm51551-q1-design-review

器件型号:LM51551-Q1

您好!

一位客户 在使用 LM51551-Q1时遇到问题、但他说他的英语不是很好、所以我发布这个话题而不是他。

我的电路中很热。  

目前已生产400套,并在装运后退回。

我的设计参数如下所示。

输入:12V/2A
输出:48V/0.8A

30W:输入12V/2A,输出48V
70W:输入24V/5A,输出36V/3A

电路很热、大约10天后电路会中断。
我们在贵公司提供的设计工具中模拟并使用了 PCB。

e2e.ti.com/.../PoE_2D00_70W_5F00_Ver3r10_2800_200730_2900_-_2800_2_2900_.zip

感谢您对我的设计提出宝贵建议、

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请使用快速入门计算器检查设计:  

    您很可能需要针对2个不同输出电压使用不同的补偿网络。

    BTW、您不会从12V/2A 中获得30W 的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    谢谢、

    我将予以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了30W 电路、这是两个电路中的第一个、是散热问题、在针对散热采取措施后、电感电流容量似乎提高到25W。

    第二个电路70W 目前正在测试中。
    设计输入:35V/5A、输出:36.5V/2A
    ----
    我在大约1.5A 的负载下进行测试、
    输出电流约为1.1A、
    输出电压降至28.6~29V。
    我担心看到什么。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongok、

    这听起来好像电源无法处理电流。 请检查电源路径中所有组件的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    주변 네트워크 저항을 검토 중입니다 μ A。

    전류 감지 및 기울기 보정을 확인해야합니까?
    첨부 된 사진을보고 있지만 쉽지 않습니다 μ A。

    1) 1)可编程斜率补偿斜坡
    2) 2)固定斜率补偿斜坡
    3)감지 된 인덕터 전류(RS×I LM)
    첨부 된 그림에서 그래프 1과 3은 2)固定斜率补偿 Ramp를 기준으로 조정해야합니까?

    관심과 조언에 감사드립니다 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dongok lim、

    您可以用英文发布问题吗? 这将使我能够帮助找出电路中的问题。

    谢谢、

    Garrett