您好!
一位客户 在使用 LM51551-Q1时遇到问题、但他说他的英语不是很好、所以我发布这个话题而不是他。
我的电路中很热。
目前已生产400套,并在装运后退回。
我的设计参数如下所示。
输入:12V/2A
输出:48V/0.8A
30W:输入12V/2A,输出48V
70W:输入24V/5A,输出36V/3A
电路很热、大约10天后电路会中断。
我们在贵公司提供的设计工具中模拟并使用了 PCB。
e2e.ti.com/.../PoE_2D00_70W_5F00_Ver3r10_2800_200730_2900_-_2800_2_2900_.zip
感谢您对我的设计提出宝贵建议、
非常感谢。
此致、