我们已经使用 bq27520-G4 (3.29)一段时间了。 由于电池组成分的变化、我最近需要对黄金映像进行重新编程。 我对其进行了解封、重新编程了原始固件(使用 EVSW 的 senc 文件)、然后对新的黄金映像进行了编程。 电流读数现在在两个单元(精确到535和543)上偏移超过500mA。 否则、无论在负载还是充电状态下、读数通常都是正确的。
我尝试在没有黄金映像的情况下还原库存固件、Gauge Studio 仍报告相同的错误电流。 电压和温度等其他参数似乎是正确的。
是否有人知道为什么会发生这种情况、以及可以采取哪些措施来纠正这种情况? 或者芯片出现故障了吗?
谢谢、Ross