This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:重新编程后、电流偏移超过500mA

Guru**** 1586225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935971/bq27520-g4-current-is-offset-by-over-500ma-after-reprogramming

器件型号:BQ27520-G4

我们已经使用 bq27520-G4 (3.29)一段时间了。 由于电池组成分的变化、我最近需要对黄金映像进行重新编程。 我对其进行了解封、重新编程了原始固件(使用 EVSW 的 senc 文件)、然后对新的黄金映像进行了编程。 电流读数现在在两个单元(精确到535和543)上偏移超过500mA。 否则、无论在负载还是充电状态下、读数通常都是正确的。

我尝试在没有黄金映像的情况下还原库存固件、Gauge Studio 仍报告相同的错误电流。 电压和温度等其他参数似乎是正确的。

是否有人知道为什么会发生这种情况、以及可以采取哪些措施来纠正这种情况? 或者芯片出现故障了吗?

谢谢、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    似乎 SRP/SRN 引脚上必须有一定的电压。 您能否在电路板上检查此内容?

    您是否曾尝试校准 CC 偏移以查看它是否有用?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 我尝试校准 CC 偏移(和其他)、但没有效果。 当我有机会时、我将检查 SRP/SRN 电压、但可能不会持续几天(由于我们的电流锁定)。

    但是、我不确定这实际上是否可能是感应电阻器上的电压。 由于电池是系统中的唯一电源、感应电阻器必须检测为电池充电的500mA 电流! 如果有一个带自充电电池的产品会更好、但遗憾的是、我怀疑这一点。 此外、电流变化幅度表明、感测电阻器仍然具有正确的10m Ω 电阻。 因此、这是偏移(正向)、而不是刻度问题。

    电量监测计中是否可能有一些寄存器/标志未通过对库存图像进行解封和重新编程来正确清除? 我是否应该采取任何其他步骤来恢复出厂状态?

    谢谢、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚测试了它、检测电阻器上的电压为零伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    您可以进行电路板校准和 cc 校准吗?

    解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    如前所述、我已经尝试过 CC 和电路板校准、这些校准已经完成、但不会影响错误的电流读数。 但是、我正在将校准值与黄金图像中的校准值进行比较(从平均15个单元得出)、并且存在一些明显的异常。

                   黄金问题  

    CC 增益        为20.792 24.327m Ω  
    CC Delta       20.751 24.28m Ω   
    CC 偏移      -1442  -1503  计数
    电路板偏移   量0      59     计数
    电池组 V 偏移  0      -2mV      

    考虑到黄金映像准备过程中观察到的可变性、这些值中的大多数值可能是可以接受的。 但是、电路板失调电压可能会引起问题。 黄金映像中的所有15个单元的电路板偏移都为零。

    此致、Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    电路板失调电压会影响失调电压问题。

    请在无电流流动的情况下校准电路板偏移、但不要短接 SRN 和 SRP。

    谢谢!