This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:迟滞不能正常工作

Guru**** 2513295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933797/tl7700-hysteresis-doesn-t-work-correctly

器件型号:TL7700

您好!

我的客户发现迟滞操作不正确。

其设置和预期运行如下

R1:240k Ω、Vs=3.5V、当电压下降到低于3.5V 时复位有效

R2:40K Ω、Vhys = 0.6V、当 SENSE 上升到4.1V 以上时复位释放

CT=2.2uF、 Top=220ms

在他们的实验中、检测电压上升到4.1V 以上、然后复位变为高电平。 下一个感应电压降至3.55V、即使感应电压保持在3.55V、复位也会切换至低于该值。 在 Vs 上升超过4.1V 之前、预期运行被复位保持低电平。

复位高电平的周期为158ms、

请查看实验结果和原理图、并向他们提供建议。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    您能否尝试该实验、直至您确定哪个电压复位将保持低电平? 例如、 可能是3.0V? 我想帮助弄清楚这是仅复位输出还是感应输入的问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav-San:

    我得到了上述实验的结果。

    SENSE 电压降至3.51V、复位切换为 H -> L -> H ->...

    检测电压降至3.43V、复位固定为 L

    您能否对结果发表意见。

    谢谢、此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    在我看来、您可以通过更改电阻分压器来避免这个问题。 您是否尝试过不同的电阻器值来使3.5V 正常工作?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我确认一下您的意见。

    在阈值电压附近切换复位是否正常运行?

    客户期望在阈值电压下重置为低电平状态、而不会在电压下降时切换。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松山

    存在一些误差、可能会导致该点附近的一些波动、即电阻器。 我的假设是、如果您更改电阻器以适应这种最坏的情况、您可以完全避免这种情况。

    谢谢、

    Abhinav。