您好!
我正在完成一个学习周期、学习使用260mAh 单节电池 (化学 ID 0x2817)的 BQ27Z561-R1电量监测计。 在我看来、由于放电周期期间电阻表未更新、学习周期失败了。 在学习周期过程结束时、更新状态卡在5、不会更新到6。
对于此学习周期、我的步骤如下:
- 发送监测计_EN 命令。
- 发送 RESET 命令
- 将电池放电至空-更新状态为4。
- 在 VOK 和 RDIS 清零前放松、休息设置。
- 将电池充电至满电压(~4.34V)-设置 FC 位。
- 在 VOK 和 RDIS 清零前放松、其余设置、将状态更新为5。
- 以31mA 放电、直至电量耗尽(3.0V)。
- 放松5小时。
第8步结束时、VOK 被清零、而 REST 被置位、但更新状态不会更新为6 (仍为5)。 您是否知道我们可能发生了什么错误?
我们选择的放电率为31mA、因为电池容量为260mAh、因此这高于 C/10最小放电率。 我们应用的平均放电率远低于 C/10、因此我们希望选择比推荐的 C/5更低的放电率。
我在下面列出了一些关键参数、并在之前和之后附加了.log 和自动导出的.gg.csv 文件。
| 设计容量 | 260 mAh |
| 设计容量 | 99 CWH |
| 充电术语锥形电流 | 31mA |
| DSG 电流阈值 | 3mA |
| CHG 电流阈值 | 24mA |
| 退出电流 | 1mA |
| 端点电压 | 3000mV |
| 设计电压 | 3800 |
| FC 设置电压 | 4300 |
| FC 清零电压 | 4200 |
| TC 设置电压 | 4300 |
| TC 清除电压 | 4200 |
| Cell 1 chg@EOC | 4290 |
| Qmax 电池1 | 260 |
| EOC 的电流 | 31. |
| 低温充电电压 | 3800 |
| 标准温度充电电压 | 3800 |
| 高温充电电压 | 3800 |
| REC 温度充电电压 | 3800 |