This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:学习周期失败-更新状态卡在5

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934430/bq27z561-r1-learning-cycle-fail---update-status-stuck-at-5

器件型号:BQ27Z561-R1

您好!

我正在完成一个学习周期、学习使用260mAh 单节电池 (化学 ID 0x2817)的 BQ27Z561-R1电量监测计。 在我看来、由于放电周期期间电阻表未更新、学习周期失败了。 在学习周期过程结束时、更新状态卡在5、不会更新到6。

对于此学习周期、我的步骤如下:

  1. 发送监测计_EN 命令。
  2. 发送 RESET 命令
  3. 将电池放电至空-更新状态为4。
  4. 在 VOK 和 RDIS 清零前放松、休息设置。
  5. 将电池充电至满电压(~4.34V)-设置 FC 位。
  6. 在 VOK 和 RDIS 清零前放松、其余设置、将状态更新为5。
  7. 以31mA 放电、直至电量耗尽(3.0V)。  
  8. 放松5小时。

第8步结束时、VOK 被清零、而 REST 被置位、但更新状态不会更新为6 (仍为5)。 您是否知道我们可能发生了什么错误?

我们选择的放电率为31mA、因为电池容量为260mAh、因此这高于 C/10最小放电率。 我们应用的平均放电率远低于 C/10、因此我们希望选择比推荐的 C/5更低的放电率。

我在下面列出了一些关键参数、并在之前和之后附加了.log 和自动导出的.gg.csv 文件。

设计容量   260 mAh
设计容量   99 CWH
充电术语锥形电流   31mA
DSG 电流阈值   3mA
CHG 电流阈值   24mA
退出电流   1mA
端点电压   3000mV
设计电压 3800
FC 设置电压 4300
FC 清零电压 4200
TC 设置电压 4300
TC 清除电压 4200
Cell 1 chg@EOC 4290
Qmax 电池1 260
EOC 的电流 31.
低温充电电压 3800
标准温度充电电压 3800
高温充电电压 3800
REC 温度充电电压 3800

e2e.ti.com/.../learnCycleLog.log

e2e.ti.com/.../before.gg.csv


e2e.ti.com/.../after.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉耽误你的时间。 一些监测专家最近已不在办公室、因此响应速度比正常情况慢。 如果状态未更新为0x06、则由于某种原因未发生电阻更新。 需要考虑的一些事项:

    • 在运行学习周期之前、您是否运行了电压、电流和温度校准?  
    • TRM 中的要求之一是电荷累积误差必须小于设计容量的5%
    • Terminate Voltage (终止电压)-根据电池规格进行设置。 最好在学习期间将其设置为略低于规格(~100-200mV)。
    • 最好尝试以稍高的电流(C/5)放电、这是理想情况。 要求它保持在 C/10、但电流绝不能低于 C/10、否则将使电阻更新不合格。

    本视频对学习周期技巧进行了一些很好的讨论。 它适用于不同的产品、但讨论了一些常见问题: https://training.ti.com/bq40z50-setup-and-going-production

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    我运行了一个学习周期、放电流为 C/5、这是成功的。  

    最棒的

    Tony