This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:LTSPICE 中的仿真

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, LM5114, LMG1020, LMG1210, UCC27714, UCC27712, UCC27710, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935324/lm5114-simulation-in-ltspice

器件型号:LM5114
主题中讨论的其他器件:UCC27282LMG1020LMG1210UCC27714UCC27712UCC27710LMG1205

我仿真全桥。

该器件使用 LTSPICE 成功仿真、但仅当 VSS 引脚连接到 GND 网络(低侧)时。

当 VSS 连接到"HI"侧的共模节点时、该部件无法切换。

我需要同时模拟两侧(至少两个四个驱动器)。

请提供建议

约兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoram、

    感谢您关注我们的驱动器。

    该模型不支持"浮动"条件、因为 VSS 只识别您电路的 GND 基准节点。

    我建议您使用以下链接中的一个半桥驱动器。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=20;120

    您可以尝试将 UCC27282作为起点。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    谢谢但是

    这不能解决我的问题。

    我需要 LM5114、因为它使用高速高电压(>200V) GaN 器件



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoram、  

    我在周末提供帮助。

    LM5114是一款低侧栅极驱动器、请参阅下图。 而不是半桥驱动器。 您能不能帮助您建议您要查找的内容?

    选择快速驱动器来驱动低侧 GaN、如 LM5114或 LMG1020、这是一个问题。 或半桥驱动器来驱动半桥。 例如:LMG1210、200V 半桥驱动器。

    或者、您有一个技术问题、仿真无法正常工作? 在本例中、您能不能帮助我们向我们发送一个方框图、以便我们知道您在努力解决什么问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我的系统:~1nF 栅极负载、高电流栅极脉 冲和~600V 全桥

     对于 CAD 以"浮动"模式运行 SPICE 模型的器件、您有什么建议吗? (非强制性 GND = VSS)

    OTR 如果您想了解 TI 能否为5114提供可进行浮点仿真的新模型?

    根据您的建议:

    lmg1020未指示驱动 ~1nF 负载。

    此致大家

    约兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoram、

    以下链接中的驱动程序应符合您的应用需求。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=121;700

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我真的很抱歉、但这是不可接受的行为。 避免直接回答。

    我们在 CMT Medical (我们是 Thales France Corporate 的一部分)对我们当前的 PCB 产品进行了大量投资

    TI 是一家可靠的公司。

    在您的网站上、Spice 在没有任何关于 GND=VSS 问题的免责声明的情况下无法正常工作、这是一个问题。

    根据一家值得尊敬的公司的任何值得尊敬的行为、您的回答并不令人满意。

    如果您能为我们提供新的仿真模型、我再次要求您回答。 如果您不能、我建议您向我们推荐一家更高的 TI 实体

    这可能会有某种决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoram、

    很抱歉、您认为我的回答不可接受、感谢您的真诚反馈。

    根据您的应用说明、您好像在尝试使用 LM5114 (一款适用于不同应用的低侧驱动器、升压/交错 PFC、SR 等)来仿真完整拓扑。 因此、我们建议在上面的链接中使用我们的半桥系列、您可以根据驱动强度、功率晶体管、栅极驱动电压、UVLO 和栅极导通/关断要求选择使用 LMG1210、UCC27710、UCC27712和 UCC27714。

    这些驱动器将适用于您的600V 桥式拓扑、因为它们均包含用于驱动重负载的高侧和低侧通道以及高栅极电荷 FET。  

    驱动程序的型号可在如下所示的相应产品文件夹页面上找到:

    UCC27710。

    UCC27712。

    UCC27714。

    LMG1210。

    此外、如果可能、请分享您的方框图和/或原理图、以便我们了解在当前设置中驱动 LM5114的 IC、从而为您提供权变措施解决方案和/或替代方案。

    期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    UCC27710、UCC27712 -优质产品。 DT 联锁过大。 无法使用
    UCC27714 MinimumHI/Lion 脉冲过大
    LMG1210 snom677.zip LMG1210未加密 PSPICE 瞬态模型未解压缩
           在过去我们尝试获得 SPICE 模型、但拒绝了。
    接下来如何进行?

    要获得新模型、需要什么?

    约兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoram、

    我在下面附加了 LMG1210未加密 PSpice 模型。

    e2e.ti.com/.../lmg1210.zip

    此外、您的应用的目标 DT 和最小脉冲宽度是多少?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的模型。 这意味着新的 PCB、我们尚未放弃获取 LM5114的"浮点:"模型

    供参考:脉冲宽度(频率> 1MHz)和 DT 60-80 nsec

    我们的 PCB 可以正常工作、但在某些 PWM 条件下、由于我们自己的特定架构、我们会遇到一些问题。

    因此、我们希望通过更严格的仿真来解决这些问题、由于 VSS=GND 问题、现在显然无法解决这些问题。

    此致

    约兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoram、

    根据您的开关频率以及您选择的 FET 和栅极驱动电压范围、 您可能还会遇到驱动器侧的热问题。 驱动器 IC 在打开/关闭晶体管栅极时的开关频率(假设您正在驱动功率 FET) 要求驱动器在内部从 P = Qg * VDD * Fsw 耗散功率、这将导致结温上升、需要限制为125C。   

    出于这些原因、我建议您考虑 LMG1205 (下面随附的 PSpice 模型)和/或上一帖子中的 LMG1210、因为它们适用于>1MHz 的开关频率。  

    e2e.ti.com/.../LMG1205-Unencrypted-PSpice-Model.zip

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200 V 以下的优质服务

    对我来说不是套房

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Yoram、 今天是美国的假日。 马马马杜明天会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoram、  

    我正在研究其他可能的解决方法、将在本周结束前再次与您联系。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoram、由于您使用 LM5114作为电流升压器、我建议作为一种权变措施、使用与高侧驱动器串联的分立式 bjt 缓冲器来模拟性能。 MJD44H11和 MJD45H11的外部升压级应提供适合您应用的驱动强度、如随附文档(图7)所示。

    www.ti.com/.../tiduc70a.pdf

    我们将使用这些信息来改进未来的器件、包括未来的版本。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉使用强语言、但:

    如果没有仿真模型、如果我们更改 PCB、它将不包含任何 TI 驱动程序。

    此外、我无法按解决的方式注销此 E2E 会话。

    请注意、此问题会按原样挂起、直至您发送模型。

    关于这一问题的新的进一步沟通如果无效的话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoram、我建议您将 BJT 缓冲器用于仿真、因为您只需使用驱动器 IC 来实现 IC 的驱动电流能力。

    如前所述、我们将使用这些信息来评估我们的模型是否可行、这些模型可用于我们最新和未来的 IC。

    此致、

    -Mamadou