主题中讨论的其他器件:UCC27282、 LMG1020、 LMG1210、 UCC27714、 UCC27712、 UCC27710、 LMG1205
我仿真全桥。
该器件使用 LTSPICE 成功仿真、但仅当 VSS 引脚连接到 GND 网络(低侧)时。
当 VSS 连接到"HI"侧的共模节点时、该部件无法切换。
我需要同时模拟两侧(至少两个四个驱动器)。
请提供建议
约兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我仿真全桥。
该器件使用 LTSPICE 成功仿真、但仅当 VSS 引脚连接到 GND 网络(低侧)时。
当 VSS 连接到"HI"侧的共模节点时、该部件无法切换。
我需要同时模拟两侧(至少两个四个驱动器)。
请提供建议
约兰
Yoram、
感谢您关注我们的驱动器。
该模型不支持"浮动"条件、因为 VSS 只识别您电路的 GND 基准节点。
我建议您使用以下链接中的一个半桥驱动器。
https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=20;120
您可以尝试将 UCC27282作为起点。
此致、
-Mamadou
Yoram、
以下链接中的驱动程序应符合您的应用需求。
https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=121;700
此致、
-Mamadou
您好、Mamadou、
我真的很抱歉、但这是不可接受的行为。 避免直接回答。
我们在 CMT Medical (我们是 Thales France Corporate 的一部分)对我们当前的 PCB 产品进行了大量投资
TI 是一家可靠的公司。
在您的网站上、Spice 在没有任何关于 GND=VSS 问题的免责声明的情况下无法正常工作、这是一个问题。
根据一家值得尊敬的公司的任何值得尊敬的行为、您的回答并不令人满意。
如果您能为我们提供新的仿真模型、我再次要求您回答。 如果您不能、我建议您向我们推荐一家更高的 TI 实体
这可能会有某种决策。
您好 Yoram、
很抱歉、您认为我的回答不可接受、感谢您的真诚反馈。
根据您的应用说明、您好像在尝试使用 LM5114 (一款适用于不同应用的低侧驱动器、升压/交错 PFC、SR 等)来仿真完整拓扑。 因此、我们建议在上面的链接中使用我们的半桥系列、您可以根据驱动强度、功率晶体管、栅极驱动电压、UVLO 和栅极导通/关断要求选择使用 LMG1210、UCC27710、UCC27712和 UCC27714。
这些驱动器将适用于您的600V 桥式拓扑、因为它们均包含用于驱动重负载的高侧和低侧通道以及高栅极电荷 FET。
驱动程序的型号可在如下所示的相应产品文件夹页面上找到:
此外、如果可能、请分享您的方框图和/或原理图、以便我们了解在当前设置中驱动 LM5114的 IC、从而为您提供权变措施解决方案和/或替代方案。
期待收到您的回复。
此致、
您好 Yoram、
我在下面附加了 LMG1210未加密 PSpice 模型。
此外、您的应用的目标 DT 和最小脉冲宽度是多少?
此致、
-Mamadou
您好、Mamadou、
感谢您的模型。 这意味着新的 PCB、我们尚未放弃获取 LM5114的"浮点:"模型
供参考:脉冲宽度(频率> 1MHz)和 DT 60-80 nsec
我们的 PCB 可以正常工作、但在某些 PWM 条件下、由于我们自己的特定架构、我们会遇到一些问题。
因此、我们希望通过更严格的仿真来解决这些问题、由于 VSS=GND 问题、现在显然无法解决这些问题。
此致
约兰
您好 Yoram、
根据您的开关频率以及您选择的 FET 和栅极驱动电压范围、 您可能还会遇到驱动器侧的热问题。 驱动器 IC 在打开/关闭晶体管栅极时的开关频率(假设您正在驱动功率 FET) 要求驱动器在内部从 P = Qg * VDD * Fsw 耗散功率、这将导致结温上升、需要限制为125C。
出于这些原因、我建议您考虑 LMG1205 (下面随附的 PSpice 模型)和/或上一帖子中的 LMG1210、因为它们适用于>1MHz 的开关频率。
e2e.ti.com/.../LMG1205-Unencrypted-PSpice-Model.zip
此致、
-Mamadou
Yoram、由于您使用 LM5114作为电流升压器、我建议作为一种权变措施、使用与高侧驱动器串联的分立式 bjt 缓冲器来模拟性能。 MJD44H11和 MJD45H11的外部升压级应提供适合您应用的驱动强度、如随附文档(图7)所示。
我们将使用这些信息来改进未来的器件、包括未来的版本。
此致、
-Mamadou